DUG_Rumtermostat_WH-09

Parkoppla enheten med Wiser HubR

Med Wiser Home-appen kan du parkoppla rumstermostaten med Wiser HubR för att komma åt och styra rumstermostaten.
VIKTIG: Sätt i batterierna före parkoppling och följ instruktionerna för rumstermostaten på skärmen.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > -ikonen och tryck på Klimat > Rumstermostat.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på fliken Kontroll > > Klimat > Rumstermostat.
  3. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.
    OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta rätt QR-kod för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.

    Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:

    • (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.

    • (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

  4. Tryck på Nästa för att ange rumstermostatnamn och tilldela den till ett befintligt rum eller ett nytt rum. Tryck sedan på Skicka.
  5. Tryck på Typ av uppvärmning och välj något av följande och tryck på Klart:
    • Ingen: Om golvvärme inte har installerats eller om du föredrar att inte använda en rumstermostat med golvvärme väljer du Ingen och går vidare till Steg 7.
    • Golvvärme: Om golvvärme är installerat och du vill använda rumstermostat tillsammans med golvvärme väljer du Golvvärme och går vidare till Steg 6.
  6. Uppdatera följande information:
    • UFH-kanaler: Välj kanalen som är tilldelad till samma rum som rumstermostaten i Steg 4.
    • Tilldela golvsensor: Slå på växlingsreglaget om du vill använda golvvärmesensorn som är tilldelad till samma rum som rumstermostaten.
    OBS:
  7. Tryck på Skicka för att slutföra parkopplingsprocessen.

    När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

    • + Lägg till ny enhet: Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.

    • Börja använda din enhet: Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.

    OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som Husägare.

Rumstermostaten listas nu på fliken Kontroll under fliken Alla och de specifika rumsflikarna.

VIKTIG: Om kylingång är aktiverad i golvvärmen ser du till att växlingsreglaget Rumsinställning > Uteslut från kylning är på. Detta kan vara användbart om det finns områden i en byggnad som inte kräver kylning, som förvaringsrum eller tomma utrymmen. Se Kylingång för golvvärme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?