DUG_Rumstermostat_WH-08

Tekniska data

Strömförsörjning

2 alkaliska batterier av typen IEC LR6 1,5 V (AA)

Gränssnitt

Användare: TFT-skärm, tryckknappar

Kabeldragning

Ingen kabeldragning krävs

Temperaturinställningsintervall

5 °C till 30 °C

Temperaturupplösning

0,5 °C

Drifttemperatur

0 °C till 45 °C

Förvaringstemperatur

-20 °C till 65 °C

Användningsfrekvenser

2,4 GHz (dubbelriktad, nät)

Överföring

+13 dBm (20 mW)

Föroreningsgrad

2

Radiosignalräckvidd

30 m i fritt utrymme

Mjukvaruklass

A

IP-klass

IP 20

Montering

Väggfäste eller bordsstativ

Produktmått: (H x B x D)

76 x 76 x 25 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?