DUG_Rumstermostat_WH-08

Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.
Så här skapar du ett scenario:
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Gå till Scenarion > för att skapa ett scenario.
  3. Ange namnet på scenariot (A).
    FÖRSLAG: Du kan välja den försättsbild som bäst representerar ditt ögonblick genom att trycka på .
  4. Tryck på Lägg till åtgärder (B) för att välja listan över enheter.
  5. I menyn Lägg till åtgärder kan du välja enheterna (C).
  6. När enheten har valts trycker du på Klart.
  7. På sidan Skapare av Scenario trycker du på enheten för att ställa in villkoret. Välj till exempel uppvärmning.
    • Ställ in önskad temperatur med skjutreglaget (D).

    När önskat villkor har ställts in trycker du på Ställ in.

  8. När alla villkor har konfigurerats trycker du på Spara.
När scenariot har sparats visas det på fliken Scenarion. Du kan trycka på scenariot för att aktivera det.
FÖRSLAG:
  • Om du vill se skapade scenariona på startskärmen går du till Hem > > Startskärm >Scenarion. Aktivera växlingsknappen för att visa scenarion på startskärmen.

  • Du kan också ändra ordning på scenariona genom att trycka på Redigera från fliken Scenarion på skärmen Hem eller genom att trycka på Automatisering > Scenarion > Gruppera om.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?