DUG_Rumstermostat_WH-08

Om enheten

Wiser rumstermostat (nedan kallad Rumstermostat) är en trådlös, batteridriven tryckknappsdisplay i färg där slutanvändaren kan öka, minska, öka och ställa in rumstemperaturen.

Rumstermostatdisplayen visar information som (rumstemperatur, relativ luftfuktighet, batterinivå, ökningsstatus, uppvärmningssymbol och signalstatus).

OBS: På rumstermostatskärmen ändras -ikonen och visas när rummet är i komfortläge och när rummet är i Eko-läge. Mer information finns i bruksanvisningen.

Fördel med att använda rumstermostaten:

  • Enkelt att styra alla uppvärmningsapparater i rummet från ett ställe.

  • Styr lokalt eller via fjärråtkomst med Wiser-appen

Rumstermostatens funktioner:

  • Fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant

  • Öka och ställa in rumstemperaturen

  • Konfigurera flera tidsscheman för uppvärmning

  • För att kontrollera rummets fuktighet

  • Användargränssnittslås för enhet

Diagram över driftelement

  1. Minska temperaturen

  2. Öka temperaturen

  3. Öka

  4. Lysdiod

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?