DUG_Wiser Smart Plug_WH-00

Operaciones de conmutación mediante la aplicación

Puede encender/apagar el enchufe de forma remota usando la aplicación Wiser Home.

  1. Vaya a la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentre el enchufe.

  2. Pulse (A) para encender/apagar el enchufe.

SUGERENCIA: También puede encender/apagar el dispositivo y ajustar el brillo desde la pantalla de inicio cuando lo añada a sus Favoritos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?