DUG_Wiser Smart Plug_WH-00

Tarifa

Ajusta la tarifa en la aplicación Wiser Home para ver los costes energéticos y la información de facturación.

El cálculo preciso del consumo de energía en tiempo real se basa en el tipo de contrato específico y en la información tarifaria. Para garantizar la precisión de los cálculos de costes, es importante proporcionar los datos de tarifa correctos. Esto permite que el sistema refleje el coste real de su consumo de energía, lo que le ayuda a comprender mejor su consumo y a gestionar sus gastos de forma eficaz.
El coste del consumo de energía se basa en el tipo de contrato:

  • Tarifa fija

  • Tarifa pico/valle

  • Sin contrato

Para obtener más información sobre el Ajuste de tarifa, consulte la correspondiente guía del usuario del sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?