Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub
- En la pantalla de inicio, pulse
.
- Pulse y, a continuación, pulse Electrodomésticos > .
- Pulse Escanear código QR y
permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara.
A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.
Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:
-
(A): Introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, pulse Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.
-
(B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.
-
- Inserte el dispositivo en la toma y realice 3 pulsaciones cortas del botón de funcionamiento (<0,5 s).
- Una vez se haya unido el dispositivo, pulse
(A) y seleccione un icono adecuado para su carga y pulse Guardar.
NOTA: El icono de enchufe eléctrico está asignado por defecto. - Pulse
(B) y asigne un nombre.
- Pulse Siguiente para asignar el enchufe a una habitación nueva o existente.
- Pulse Enviar.
Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:
-
+ Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.
-
Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.
NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.Ahora puede ver el dispositivo recién añadido en la pestaña Control en las pestañas Todo y Habitación.
-