DUG_Wiser Smart Plug_WH-00

Activación de notificaciones y alarmas

Con la aplicación Wiser Home, puede establecer alarmas para notificar el consumo excesivo o la ausencia de consumo de las cargas.
NOTA: Cada dispositivo puede contar con una alarma de consumo excesivo y una alarma de ausencia de consumo.
Para configurar alarmas:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Cuenta > Notificaciones y Alarmas.
  3. Toque Crear una nueva alarma (A) y seleccione el tipo de alarma (B).
  4. Seleccione un dispositivo de la lista (A) y toque Siguiente.
  5. Active el interruptor basculante (D) para ajustar la alarma.
  6. Toque (vatios) e introduzca un valor para establecer un límite de potencia.
  7. Toque (Durante), seleccione un límite de tiempo y toque Aceptar (E).
  8. Toque Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?