DUG_Wiser Smart Plug_WH-00

Acerca del dispositivo

El Enchufe inalámbrico Wiser (en lo sucesivo denominado enchufe) se utiliza como adaptador de enchufe para controlar diversos dispositivos eléctricos, como lámparas de pie, radios o cafeteras, de forma manual o mediante la aplicación Wiser. El enchufe también puede monitorizar el consumo de energía de los dispositivos conectados. La toma de pared debe estar encendida para que pueda funcionar.
NOTA: No inserte el enchufe en las tomas que se encuentran detrás de objetos grandes o muebles como refrigeradores o armarios que reduzcan la recepción de radio.

Opciones de control

Control del hogar: Para controlar el enchufe de su hogar a través de la aplicación Wiser, necesitará contar con Wiser Hub.

Funcionamiento directo: El enchufe siempre se puede controlar directamente desde el sitio. Para hacerlo, encienda y apague el enchufe usando el botón de funcionamiento.

Funciones

  • Encendido y apagado de dispositivos conectados de forma manual y remota mediante aplicación.

  • Ajuste de un temporizador o una programación horaria (mediante aplicación)

  • Visibilidad del estado de carga (mediante aplicación)

  • Control y visualización del consumo de energía (mediante aplicación)

Elementos de mando

  • A: Toma para tierra de protección y enchufes europeos estandarizados

  • B: LED de estado

  • C: Botón de funcionamiento

  • D: Enchufe el adaptador a una toma de protección a tierra europea

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?