DUG_Wiser Smart kontakt_WH-00

LED-indikatorer

Parkoppling

Användaråtgärd

LED-indikator

Status

Tryck på driftknappen 3 gånger

Lysdioden blinkar orange, en gång i sekunden.

Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser lysdioden grönt en stund före avstängning.

Återställ

Användaråtgärd

LED-indikator

Status

Tryck på driftknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.

Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött.

Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startar sedan om och lysdioden börjar blinka grönt före avstängning.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?