DUG_Wiser Smart kontakt_WH-00

Om enheten

Wiser Smart Plug (nedan kallad kontakt) används som en adapter för att styra olika elektriska apparater såsom golvlampor, radioapparater eller kaffemaskiner manuellt eller med hjälp av Wiser-appen. Kontakten kan också övervaka energiförbrukningen hos anslutna enheter. Vägguttaget måste slås på för att det ska fungera.
OBS: Placera inte kontakten i uttag som sitter bakom stora föremål eller möbler, t.ex. kylskåp eller skåp, som minskar radiomottagningen.

Styrningsalternativ

Kontroll av hemmet: För att styra kontakten i ditt hem via Wiser-appen behöver du Wiser-hubben.

Direktdrift: Kontakten kan alltid styras direkt på plats. För att göra detta kan du slå på och av kontakten med manöverknappen.

Funktioner

  • Slå på och av anslutna enheter manuellt och fjärrstyrt via appen.

  • Ställ in en timer eller ett tidsschema (via appen)

  • Belastningsstatus (via appen)

  • Övervakning och visning av energiförbrukningen (via appen)

Manöverelement

  • A: Uttag för skyddsjordning och standardiserade europeiska kontakter

  • B: Statuslysdiod

  • C: Manöverknapp

  • D: Anslutning till ett europeiskt jordat uttag

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?