DUG_Wiser Smart kontakt_WH-00

Utlösa aviseringar och larm

Med Wiser Home-appen kan du ställa in larm för att meddela överförbrukning eller ingen förbrukning av laster.
OBS: Varje enhet kan ha ett larm för överförbrukning och ett för ingen förbrukning.
Så här konfigurerar du larm:
  1. På skärmen Hem trycker du på .
  2. Tryck på Konto > Aviseringar och larm.
  3. Tryck på Skapa ett nytt larm (A) och välj en larmtyp (B).
  4. Välj en enhet från listan (C) och tryck på Nästa.
  5. Aktivera växlingsreglaget (D) för att ställa in larmet.
  6. Tryck på (watt) och ange ett värde för att ställa in en effektgräns.
  7. Tryck på (Under) väljer du en tidsgräns och trycker på Ställ in (E).
  8. Tryck på Spara.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?