DUG_Wiser Smart kontakt_WH-00

Parkoppla enheten med Wiser-hubben

Använd Wiser Home-appen för att parkoppla kontakten med Wiser-hubb för att komma åt och styra kontakten.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > och tryck på Apparater > Smart kontakt.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Apparater > Smart kontakt.
    FÖRSLAG: Nästa fönster visar kopplingsprocessen för kontakten.
  3. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.
    OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta rätt QR-kod för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.

    Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:

    • (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.

    • (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

  4. Sätt in enheten i uttaget och tryck kort på manöverknappen 3 gånger (< 0,5 s).
    Vänta några sekunder tills kontakten har anslutits.
  5. När enheten är ansluten trycker du på (A) och väljer en ikon som passar din last och trycker på Spara.
    OBS: Ikonen för elkontakt tilldelas som standard.
  6. Tryck på (B) och ange ett namn.
  7. Tryck på Nästa för att tilldela kontakten till ett befintligt rum eller ett nytt rum.
  8. Tryck på Skicka.

    När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

    • + Lägg till ny enhet: Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.

    • Börja använda din enhet: Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.

    OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som Husägare.

    Nu kan du se den nyligen tillagda enheten på fliken Kontroll under flikarna All och Rum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?