DUG_Sensor de fumo CA_WH-03

Testar o dispositivo

O sensor de fumo tem um modo de teste que ajuda a garantir o funcionamento correto. Recomenda-se que o sensor de fumo seja testado uma vez por mês. Se o sensor de fumo estiver instalado numa casa móvel, recomenda-se que o sensor de fumo seja testado semanalmente e antes de cada viagem.

NOTA: Através da aplicação Wiser, pode definir o lembrete mensal do alarme de teste nas definições.

Testar o dispositivo individual

IMPORTANTE: Teste o sensor de fumo uma vez por mês para garantir o seu correto funcionamento.

Pressione o botão de teste/silêncio em cada sensor de fumo durante mais de 3 s até que um alarme dispare. Se o alarme de teste não tocar, nesse caso o sensor de fumo não está ligado à alimentação elétrica.


Testar o(s) dispositivo(s) interligado(s)

É possível testar simultaneamente todos os sensores de fumo de uma rede interligada com uma única operação.

  1. Selecione qualquer sensor de fumo interligado.

  2. Mantenha pressionado o botão de teste/silêncio durante mais de 18 s até que um alarme dispare em todos os sensores de fumo interligados.

Se não houver um alarme acionado nos sensores de fumo interligados, certifique-se de que a configuração da interligação sem fios está correta. Além disso, a distância entre cada sensor de fumo está dentro das especificações.

NOTA: O alarme acionado nos sensores de fumo interligados permanece por um período de tempo mais longo, mesmo que solte o botão de teste/silêncio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?