DUG_Brandvarnare AC_WH-03

Testa enheten

Brandvarnaren har ett testläge som hjälper till att säkerställa att den fungerar som den ska. Vi rekommenderar att du testar brandvarnaren en gång i månaden. Om brandvarnaren installeras i ett mobilt hem rekommenderas att brandvarnaren testas varje vecka och före varje resa.

OBS: Med hjälp av Wiser-appen kan du ställa in den månatliga påminnelsen för att testa larm i inställningarna.

Testa den enskilda enheten

VIKTIG: Testa brandvarnaren en gång i månaden för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Tryck på Test/Hush-knappen på varje brandvarnare i mer än 3 s tills ett larm utlöses. Om testlarmet inte låter är brandvarnaren inte ansluten till strömförsörjningen.


Testning av den eller de sammankopplade enheterna

Det går att testa alla brandvarnare samtidigt i ett sammankopplat nätverk med en enda manövrering.

  1. Markera en sammankopplad brandvarnare.

  2. Tryck på och håll in Test/Hush-knappen i mer än 18 s tills ett larm utlöses på alla sammankopplade brandvarnare.

Om inget larm utlöses på de sammankopplade brandvarnarna ska du se till att inställningarna för trådlös sammankoppling är korrekta. Avståndet mellan varje brandvarnare ligger också inom specifikationerna.

OBS: Det utlösta larmet på de sammankopplade brandvarnarna kvarstår en längre tid även om du släpper Test/Hush-knappen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?