DUG_Capteur de température/humidité_WH-06

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez réinitialiser manuellement les réglages d’usine par défaut du capteur.
  1. Retirez le capteur de la plaque de base en le faisant glisser vers le haut.
  2. Appuyez brièvement 3 fois (<0,5 s) sur la touche de fonction, puis appuyez une fois (>10 s) sur la touche de fonction, le voyant clignote en rouge au bout de 10 s, puis relâchez la touche de fonction.
    Une fois le capteur réinitialisé, la LED cesse de clignoter. Ensuite, le capteur redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.
    NOTE: Après la réinitialisation, la LED s’éteint pour économiser la pile.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?