DUG_Capteur de température/humidité_WH-07

À propos de l’appareil

Le Capteur de température/humidité Wiser (ci-après dénommé capteur) combine deux capteurs dans une seule unité. Le capteur mesure la température et l’humidité dans l’environnement dans lequel il est installé. Lorsque le capteur est connecté à la passerelle Wiser, il transmet les données de température et d’humidité à la passerelle Wiser.

Le capteur déclenche d’autres équipements Wiser (par exemple activation d’un climatiseur si la température est élevée ou activation d’un ventilateur d’extraction si l’humidité est élevée) via l’automatisme.

Caractéristiques du capteur :

  • Détecter la température et l’humidité dans l’environnement et transmettre les informations à la passerelle Wiser.

  • Envoie les informations de niveau de batterie et de statut de l'appareil hors ligne à la passerelle Wiser.

Éléments de fonctionnement

  1. LED d’état

  2. Touche de fonction

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?