Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Appuyez sur Climat > Capteur de température/humidité. >
- Appuyez sur Scanner le code QR et
autorisez l’application Wiser Home à accéder
à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur
l’appareil.NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n’arrive pas à trouver le bon QR code pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.
Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et choisissez l’une des options suivantes :
-
(A) : Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.
-
(B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.
-
- Appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois sur la touche de fonction et assurez-vous que la LED clignote en orange.
- Assurez-vous que le premier couvercle de pile est solidement fixé, puis installez le capteur sur la plaque de base. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre Instructions d’installation.
- Appuyez sur
pour saisir le nom du capteur.
NOTE: Si vous avez installé un appareil de chauffage de la Wiser dans votre maison, passez à l’étape 8 si vous souhaitez utiliser le capteur de température/humidité pour contrôler la température en conjonction avec cet appareil, sinon passez à l’étape 9.-
Wiser Actionneur de Chauffage électrique
-
Wiser Tête de Vanne Thermostatique
-
Wiser Centrale de Câblage pour Plancher
-
- Activez le commutateur à bascule si vous souhaitez utiliser le capteur de température/humidité pour mesurer la température ambiante à côté de vos thermostats.
- Appuyez sur Suivant et affecter
le capteur à une nouvelle pièce ou à une pièce
existante et appuyez sur Soumettre.IMPORTANT: L’écran suivant affiche la page Paramètres de l’appareil, dans laquelle vous avez l’option de configurer les paramètres pendant le processus d’appairage ou ultérieurement. Si vous préférez le configurer ultérieurement, appuyez sur Envoyer. Pour plus d’informations sur les paramètres de l’appareil, consultez la section Configuration de l’appareil.