DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-07

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer manualmente el sensor a los valores predeterminados de fábrica.
  1. Retire el sensor de la placa base deslizándolo hacia arriba.
  2. Pulse brevemente la tecla de función 3 veces (<0,5 s) y, a continuación, pulse la tecla de función una vez (>10 s), el LED parpadeará en rojo después de 10 s y, a continuación, suelte la tecla de función.
    Al reiniciar correctamente el sensor, el LED deja de parpadear. A continuación, el sensor se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.
    NOTA: Después del reinicio, el LED se apaga para ahorrar batería.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?