DUG_Capteur de température/humidité_WH-06

Réglage de l'appareil comme source de température

Vous pouvez régler la température ambiante requise à l'aide du capteur de température/d'humidité comme appareil de mesure.
Les données de température du capteur seront utilisées comme entrée pour le système de chauffage de la pièce. Si une pièce comporte plusieurs appareils de mesure de la température (thermostat de pièce Wiser/thermostat encastré raccordé/capteur de température et d'humidité), le système calcule la moyenne des températures signalées mesurées par les appareils pour contrôler le chauffage en fonction de la température globale de la pièce.
IMPORTANT: Cette option n'est disponible que si vous avez installé l'un des appareils de chauffage de Wiser suivants:
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Plot Contrôler un appareil > Capteur de température/humidité.
  3. Dans la page Détails de l'appareil, activez le commutateur à bascule pour activer le capteur de température/d'humidité comme source d'entrée de température.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?