DUG_Sensor temperatura/humidade_WH-07

Repor o dispositivo

É possível repor manualmente o sensor para as predefinições de fábrica.
  1. Remova o sensor da placa base deslizando-o para cima.
  2. Pressione a tecla de curta duração 3 vezes (<0,5 s) e depois pressione a tecla de função uma vez a longo prazo (>10 s), o LED pisca vermelho após 10 s e então solte a tecla de função.
    Após a reinicialização bem sucedida do sensor, o LED pára de piscar. Em seguida, o sensor reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.
    NOTA: Após a reposição, o LED desliga-se para poupar a bateria.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?