DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-06

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa tunnistimen tehdasasetuksiin manuaalisesti.
  1. Poista tunnistin aluslevystä liu’uttamalla sitä ylöspäin.
  2. Paina toimintopainiketta lyhyesti 3 kertaa (<0,5 s) ja paina sitten pitkään toimintopainiketta kerran (>10 s), LED vilkkuu punaisena 10 sekunnin kuluttua ja vapauta sitten toimintopainike.
    Kun anturi on nollattu, LED-valo lakkaa vilkkumasta. Sitten tunnistin käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan.
    HUOMAUTUS: Nollauksen jälkeen LED sammuu pariston säästämiseksi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?