DUG_Sensor de Temperatura/Humedad _WH-06

Ajuste del dispositivo como termostato

Puede medir la temperatura ambiente requerida usando el sensor de temperatura/humedad como dispositivo de medición.
Los datos de temperatura del sensor se utilizarán como entrada para el sistema de calefacción de la sala. Si una sala tiene varios termostatos (termostato de habitación Wiser/termostato conectado Wiser/sensor de temperatura y humedad), el sistema calculará el promedio de la temperatura medida por el dispositivo para controlar la calefacción en base a la temperatura general de la habitación.
IMPORTANTE: Esta opción solo está disponible si ha instalado cualquiera de los siguientes dispositivos de calefacción Wiser:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Sensor de temperatura/humedad.
  3. En la página Detalles del dispositivo, encienda el interruptor de alternancia para activar el sensor de temperatura/humedad como fuente de entrada de temperatura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?