DUG_Sensor temperatura/humidade_WH-07

Definir o dispositivo como fonte de temperatura

Pode configurar o sensor de temperatura/humidade como o dispositivo principal para medir a temperatura ambiente. As leituras de temperatura do sensor serão utilizadas como entrada para controlar o sistema de aquecimento. Se a divisão tiver vários dispositivos de medição da temperatura, como o termostato ambiente Wiser, termostato embutido conectável, ou o sensor de temperatura/humidade, o sistema calcula automaticamente a temperatura média de todos os dispositivos. Isto garante que o aquecimento é regulado com base numa temperatura ambiente global mais precisa.
IMPORTANTE: Esta opção só está disponível se tiver instalado um dos seguintes dispositivos de aquecimento de Wiser:
  1. No ecrã inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Sensor de temperatura/humidade.
  3. Na página Detalhes do dispositivo, ative o seletor de ativação/desativação para ativar o sensor de temperatura/humidade como uma fonte de entrada de temperatura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?