DUG_Fönster-/dörrsensor_WH-06

Om enheten

Wiser magnetkontakt för fönster och dörr (nedan kallad sensor) består av två separata delar: primär och sekundär. Den primära delen innehåller avkänningskretsen som känner av den sekundära delen. Den sekundära delen är en magnet.

När sensorn är ansluten till Wiser-hubben och fönstret/dörren är öppnat eller stängt, rapporterar den primära delen direkt ändringen till appen via Wiser-hubben.

Sensorns egenskaper:

  • Identifiera när ett fönster eller en dörr är öppen eller stängd och överför informationen till Wiser-hubben.

  • Skickar statusinformation om batterinivå och offlinesensor till Wiser-hubben.

Manöverelement

  1. Primär del (avkänningskrets)

  2. Sekundär del (magnet)

  3. Statuslysdiod

  4. Funktionsnyckel

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?