DUG_Capteur de fenêtre/porte_WH-05

Au sujet de l’appareil

Le capteur de fenêtre/porte Wiser (ci-après dénommé capteur) se compose de deux pièces distinctes : la pièce principale et la pièce secondaire. La pièce principale comprend le circuit de détection qui détecte la pièce secondaire. La pièce secondaire est un aimant.

Lorsque le capteur est raccordé à la passerelle Wiser et que la fenêtre/porte est ouverte ou fermée, la pièce principale signale directement le changement à l’application via la passerelle Wiser.

Caractéristiques du capteur :

  • Détecter lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte ou fermée et transmet les informations au Concentrateur Wiser.

  • Envoie les informations de niveau de batterie et d'état du capteur hors ligne au Concentrateur Wiser.

Éléments de fonctionnement

  1. Pièce principale (circuit de détection)

  2. Pièce secondaire (aimant)

  3. LED d’état

  4. Touche de fonction

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?