DUG_Capteur de fenêtre/porte_WH-06

Affichages LED

Appairage

Action de l'utilisateur

Affichage de la LED

Statut

Appuyez 3 fois sur la touche de fonction

La LED clignote en orange, une fois par seconde.

Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé, la LED s’allume en vert pendant un certain temps avant de s’éteindre.

Réinitialisation

Action de l'utilisateur

Affichage de la LED

Statut

Appuyez 3 fois sur la touche de fonction et maintenez-la enfoncée une fois pendant > 10 s.

Au bout de 10 s, la LED se met à clignoter en rouge.

Le capteur est en mode réinitialisation. Les réglages d’usine sont rétablis après 10 secondes. Le capteur redémarre alors et la LED se met à clignoter en vert avant de s’éteindre.

Niveau de batterie

Affichage de la LED

Statut

La LED clignote en orange une fois par minute.

La batterie est faible (< 10 %), remplacer la batterie.

NOTE: Une fenêtre pop-up de notification s’affiche sur l’application.

Identification de l’appareil

Affichage de la LED

Statut

La LED clignote en vert.

 Le capteur est connecté à la passerelle Wiser.

NOTE: Cette fonction est lancée à partir de l’application pour identifier le capteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?