DUG_Capteur de fenêtre/porte_WH-05

Création d’un automatisme

Une automatisation vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des heures planifiées. Grâce à l'application de Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
    NOTE: Au maximum 10 automatismes peuvent être ajoutés.
  3. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes (B):
    • Toutes les conditions: Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
    • Toute condition : Cela déclenche une action lorsqu'au moins une condition est remplie.
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (C):
    • Changement d’état d’un équipement: Sélectionnez un appareil pour activer l'automatisme.
    • Mode Absence: Activer/désactiver le mode Absent pour déclencher une action.
      SUGGESTION: Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour obtenir plus d’informations sur le Mode Absence, reportez-vous au guide d’utilisation du système.
  5. Toucher Changement d'état d'un équipement > Capteur de fenêtre ou Capteur de porte et appuyez sur (D) pour définir l'état:
    • Ouvrir: lorsque la fenêtre/porte est ouverte.
    • Fermée: lorsque la fenêtre/porte est fermée.
    NOTE:
    • En mode de fonctionnement « Fenêtre », l’onglet de commande affiche un capteur de fenêtre. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre Sélection du mode de fonctionnement.

    • En mode de fonctionnement « Porte », l’onglet de commande affiche un capteur de porte. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre Sélection du mode de fonctionnement.

  6. Appuyez sur Définir.
  7. Pour définir une heure spécifique pour votre automatisation, appuyez sur Quand > Ajouter du temps et sélectionnez l'un des éléments suivants (E):
    • Heure précise de la journée: lever du soleil, coucher du soleil, personnalisé
    • Période de temps:: Journée, nuit, personnalisée
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 entrées.

    • Pour supprimer une heure spécifique, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  8. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l'une des options suivantes (F):
    • Contrôler un appareil: sélectionnez un appareil que vous souhaitez déclencher.
    • Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
    • Attente : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans un automatisme.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.

    • Pour supprimer une action, balayez-la à gauche de l'action, puis appuyez sur .

  9. Entrez le nom de l'automatisation (G) .

    Vous pouvez choisir l’image de couverture représentant votre automatisme en appuyant sur .

  10. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    Utilisation du (H) vous pouvez activer et désactiver l'automatisation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?