DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Indicaciones LED

Emparejamiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse la tecla de función 3 veces

El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Reinicio

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse la tecla de función 3 veces y manténgala pulsada una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo.

El sensor está en modo de reinicio. Se reinicia a los ajustes de fábrica tras 10 segundos. A continuación, el sensor se reinicia y el LED empieza a parpadear en verde antes de apagarse.

Nivel de batería

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en ámbar una vez por minuto.

La batería está baja (<10 %), sustituya la batería.

NOTA: En la aplicación aparecerá una ventana emergente de notificación.

Identificación del dispositivo

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en verde.

 El sensor está conectado a Wiser Hub.

NOTA: Esta función se inicia desde la aplicación para identificar el sensor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?