DUG_Fönster-/dörrsensor_WH-06

Lysdiodsindikeringar

Parkoppling

Användaråtgärd

Lysdiodsindikering

Status

Tryck på funktionsknappen 3 gånger

Lysdioden blinkar bärnstensfärgat, en gång per sekund.

Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser lysdioden grönt en stund före avstängning.

Återställning

Användaråtgärd

Lysdiodsindikering

Status

Tryck på funktionsknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.

Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött.

Sensorn är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Sensorn startas sedan om och lysdioden börjar blinka grönt innan den slås av.

Batterinivå

Lysdiodsindikering

Status

Lysdioden blinkar bärnstensfärgat en gång per minut.

Batteriet är svagt (< 10 %), byt ut batteriet.

OBS: Ett meddelande visas i appen.

Identifiering av enheten

Lysdiodsindikering

Status

Lysdioden blinkar grönt.

 Sensorn är ansluten till Wiser-hubben.

OBS: Den här funktionen initieras från appen för att identifiera sensorn.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?