NVE75505

Anexo A

Lógica de escalera del relevador inteligente Zelio™

El relevador inteligente Zelio controla el contactor de salida del convertidor de potencia y el contactor de derivación cuando se selecciona la derivación (Mod Y10). Programa de relevador inteligente Zeliocontiene un diagrama del programa de relé inteligente de Zelio predeterminado. Consulte Temporizadores de la lógica de escalera del relevador inteligente Zelio para ver información sobre las funciones de tiempo, Entradas discretas del relevador inteligente Zelio para las entradas discretas y Salidas discretas de relevador inteligente Zelio para las salidas discretas.

Las solicitudes personalizadas pueden dar como resultado un programa que difiere del que se ilustra en Programa de relevador inteligente Zelio. Si solicitó una programación personalizada, revise los dibujos provistos con el variador Process.

Temporizadores de la lógica de escalera del relevador inteligente Zelio

Temporizador Descripción Función Tiempo (s)
T1 Retardo de encendido A: Activo, control presionado 6
T2 Retardo de apertura C: Retardo de apagado 2
T3 Retardo de marcha AFC A: Activo, control presionado 5
T4 Retardo de tiempo del contactor AFC A: Activo, control presionado 3
T5 Retardo de tiempo del contactor de derivación A: Activo, control presionado 3
T6 Retardo de señal de disparo del variador A: Activo, control presionado 2
T7 Arranque con contactor de línea B: Disparo de un pulso 6

Entradas discretas del relevador inteligente Zelio

Entradas físicas Función Comentario
I1 Entrada discreta HOA en modo manual
I2 Entrada discreta HOA en modo automático
I3 Entrada discreta Entrada de modo automático
I4 Entrada discreta R1 del variador (disparo)
I5 Entrada discreta R2 del variador (marcha)
I6 Entrada discreta AFC/off/Bypass en variador
I7 Entrada discreta AFC/off/Bypass en derivación
I8 Entrada discreta Interruptor de modo prueba/normal
I9 Entrada discreta Estado del disparo del relevador de sobrecarga

Salidas discretas de relevador inteligente Zelio

Salidas físicas Función Comentario
Q1 Salida discreta Contactor AFC
Q2 Salida discreta Contactor de derivación
Q4 Salida discreta Comando de marcha AFC
Q6 Salida discreta Sello del botón de arranque (Mod B11)

Programa de relevador inteligente Zelio

Programa de relevador inteligente Zelio

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.