Apéndice A: Lógica de escalera del relevador inteligente Zelio™
El relevador inteligente Zelio controla el contactor de salida del convertidor de potencia y el contactor de derivación cuando se selecciona Mod Y10, derivación. Programa de relevador inteligente Zelio contiene un diagrama del programa de relevador inteligente Zelio predeterminado. Consulte Temporizadores de la lógica de escalera del relevador inteligente Zelio para ver información sobre las funciones de tiempo, Entradas discretas del relevador inteligente Zelio para las entradas discretas y Salidas discretas de relevador inteligente Zelio para las salidas discretas.
Las solicitudes personalizadas pueden dar como resultado un programa que difiere del que se ilustra en Programa de relevador inteligente Zelio. Si solicitó una programación personalizada, revise los dibujos provistos con el variador Process.
Temporizadores de la lógica de escalera del relevador inteligente Zelio
Temporizador |
Descripción |
Función |
Tiempo (s) |
---|---|---|---|
T1 |
Retardo de encendido |
A: Activo, control presionado |
6.0 |
T2 |
Retardo de apertura |
C: Retardo de apagado |
2.0 |
T3 |
Retardo de marcha AFC |
A: Activo, control presionado |
5.0 |
T4 |
Retardo de tiempo del contactor AFC |
A: Activo, control presionado |
3.0 |
T5 |
Retardo de tiempo del contactor de derivación |
A: Activo, control presionado |
3.0 |
T6 |
Retardo de señal de disparo del variador |
A: Activo, control presionado |
2.0 |
T7 |
Arranque con contactor de línea |
B: Disparo de un impulso |
6.0 |
Entradas discretas del relevador inteligente Zelio
Entradas físicas |
Función |
Comentario |
---|---|---|
I1 |
Entrada discreta |
HOA en modo manual |
I2 |
Entrada discreta |
HOA en modo automático |
I3 |
Entrada discreta |
Entrada de modo automático |
I4 |
Entrada discreta |
R1 del variador (disparo) |
I5 |
Entrada discreta |
R2 del variador (marcha) |
I6 |
Entrada discreta |
AFC/off/Bypass en variador |
I7 |
Entrada discreta |
AFC/off/Bypass en derivación |
I8 |
Entrada discreta |
Interruptor de modo prueba/normal |
I9 |
Entrada discreta |
Estado del disparo del relevador de sobrecarga |
Salidas discretas de relevador inteligente Zelio
Salidas físicas |
Función |
Comentario |
---|---|---|
Q1 |
Salida discreta |
Contactor AFC |
Q2 |
Salida discreta |
Contactor de derivación |
Q4 |
Salida discreta |
Comando de marcha AFC |
Q6 |
Salida discreta |
Sello del botón de arranque (Mod B11) |