QGH27523

Programación y configuración

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
Lea y comprenda las instrucciones del boletín NHA60269, Instalación y mantenimiento de los sistemas de variador, antes de realizar cualquier procedimiento de este boletín.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Configuración de fábrica

Si el convertidor de potencia se ha reemplazado o se ha restablecido a los valores de fábrica, es probable que deba ajustar los valores de algunos parámetros. La configuración de los parámetros se incluye en la documentación suministrada con el equipo.

Ajuste de la configuración de disparo del interruptor automático Powerpact™

Algunos interruptores automáticos tienen una configuración de disparo que puede requerir ajustes según la aplicación y el tipo de motor. Para obtener más información sobre los ajustes de la configuración de disparo, consulte el boletín de instrucciones del interruptor automático incluido con el equipo o descárguelo de la biblioteca técnica en www.se.com.

Selector de FLA e Im del interruptor PowerPact J

Ajuste del relevador de sobrecarga

Verifique siempre que el ajuste del relevador de sobrecarga no exceda la corriente a plena carga del motor o la corriente nominal del convertidor de potencia que se encuentra en la placa de datos, lo que sea menor.

Rango de ajustes del relevador de sobrecarga para la operación de derivación a tensión plena proporciona el rango de ajuste para los relevadores de sobrecarga de acuerdo con la potencia nominal y la tensión. Póngase en contacto con Schneider Electric si el rango de ajuste no cumple con la aplicación prevista.

Rango de ajustes del relevador de sobrecarga para la operación de derivación a tensión plena

hp

460 V

150

132–220

200

200–330

250

200

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.