990-6287B-006

Transferir un SAI unitario del modo normal al modo en derivación de mantenimiento

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Inversor ON/OFF > Desact. inv. simple.
  2. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) en la posición ON (cerrado).

    La carga ahora se alimenta mediante el disyuntor de derivación de mantenimiento.

  3. Coloque el disyuntor o los disyuntores de la batería (BB) en la posición OFF (abiertos).
  4. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición OFF (abierto).
  5. Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) en la posición OFF (abierto).
  6. Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición OFF (abierto).
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • Espere al menos 5 minutos antes de retirar la cubierta del SAI después de que se haya apagado la pantalla para permitir que los condensadores se descarguen por completo.
  • Mida siempre para detectar si hay tensiones eléctricas peligrosas en todos los terminales antes de trabajar en el SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.