990-6287A-005

Umschalten einer einzelnen USV aus dem normalen in den Wartungs-Bypass-Modus

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Steuerung > Wechselrichter ein/aus > Einzel-WR ein/aus.
  2. Drehen Sie den Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) in die Position EIN (geschlossen).

    Die Last wird nun über den Wartungs-Bypass-Schalter versorgt.

  3. Drehen Sie den Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
  4. Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB) in die Position AUS (geöffnet).
  5. Drehen Sie den Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) in die Position AUS (geöffnet).
  6. Drehen Sie den Ausgangsschalter (UOB) in die Position AUS (geöffnet).
GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Warten Sie, nachdem die Anzeige ausgeschaltet ist, mindestens 5 Minuten, bevor Sie die Abdeckung der USV abnehmen, sodass die Kondensatoren vollständig entladen werden können.
  • Bevor Sie Arbeiten an der USV durchführen, prüfen Sie immer auf gefährliche Spannungen an allen Anschlussklemmen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.