990-6287B-006

Configurar los parámetros de red

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. general > Red.
  2. Defina el valor de ID del dispositivo para la comunicación con las flechas izquierda y derecha. Elige entre 1-255.
  3. Defina el valor de Velocidad de transmisión en baudios para la comunicación con las flechas izquierda y derecha. Elija entre 2400, 4800, 9600, 14 400 y 19 200.
  4. Pulse Guardar configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.