990-6287B-006

Poner en marcha y agregar un SAI a un sistema en paralelo en funcionamiento

Use este procedimiento para poner en marcha un SAI y agregarlo a un sistema en paralelo en funcionamiento.

IMPORTANTE: Antes de poder añadir un SAI a un sistema en paralelo, Schneider Electric debe configurar dicho sistema.

  1. En el nuevo SAI, compruebe lo siguiente:
    1. Todos los disyuntores del SAI (de entrada de unidad o UIB, de entrada del conmutador estático o SSIB, y de salida de unidad o UOB) están en la posición OFF (abiertos).
    2. Los disyuntores de batería (BB) están en la posición OFF (abiertos).
  2. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) del SAI en la posición ON (cerrado). Compruebe que el estado del cuadro sinóptico del PFC es normal. A continuación, coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) del SAI en la posición ON (cerrado), compruebe que el LED de derivación esté apagado y coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) del SAI en la posición ON (cerrado).

    Cuando el LED del inversor emite una luz verde continua, el SAI se agrega al sistema en paralelo en funcionamiento.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

    NOTA: Si autostart está desactivado, el inversor y la derivación no se reinician de manera automática. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Inversor ON/OFF > Activar inv. simple.
  3. Coloque el disyuntor o los disyuntores de batería del SAI (BB) en la posición ON (cerrados).
  4. Verifique que la carga esté correctamente distribuida entre las unidades SAI en paralelo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.