990-6287B-006

Transferir un sistema en paralelo del modo de derivación de mantenimiento al modo normal

  1. Compruebe lo siguiente:
    1. Todos los disyuntores del SAI (de entrada de unidad o UIB, de entrada del conmutador estático o SSIB, y de salida de unidad o UOB) y el disyuntor de aislamiento del sistema o SIB están en la posición OFF (abiertos).
    2. Los disyuntores de batería (BB) están en la posición OFF (abiertos).
  2. Coloque el disyuntor de aislamiento del sistema (SIB) y los disyuntores de salida de unidad (UOB) de todos los SAI en la posición ON (cerrados).
  3. Coloque los disyuntores de entrada del conmutador estático (SSIB) de todos los SAI en la posición ON (cerrados).

    Espere aproximadamente 60 segundos hasta que el LED de derivación emita una luz amarilla.

  4. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) en la posición OFF (abierto).
  5. Coloque los disyuntores de entrada de unidad (UIB) de todos los SAI en la posición ON (cerrados).

    Cuando el LED del inversor emite una luz verde continua, el sistema en paralelo se transfiere automáticamente del modo de derivación estática al modo normal.

    NOTA: Si autostart está desactivado, el inversor y la derivación no se reinician de manera automática. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Inversor ON/OFF > Activar inv. simple.
  6. Coloque los disyuntores de batería de todos los SAI en la posición ON (cerrados).

    Los LED de las interfaces de usuario aparecen como se muestra a continuación:

    Ahora el sistema en paralelo está en modo normal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.