990-6287B-006

EPO remoto

Use solo el EPO remoto en caso de emergencia.

Cuando se activa el EPO remoto, el SAI debe:

  • De forma predeterminada: apagar el rectificador, el inversor, el cargador y la derivación estática, y dejar de alimentar la carga de inmediato, o

  • Configurable: transferirse al modo en derivación estática y alimentar la carga.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El circuito de control del SAI seguirá activo tras pulsarse el botón de EPO remoto si hay entrada.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.