990-6287B-006

Transferir un sistema en paralelo del modo normal al modo en derivación de mantenimiento

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Inversor ON/OFF > Desact. inv. par..

    Todos los SAI pasarán al modo en derivación estática.

  2. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) en la posición ON (cerrado).

    La carga ahora se alimenta mediante el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB).

  3. Coloque los disyuntores de batería (BB) de todos los SAI en la posición OFF (abiertos).
  4. Coloque los disyuntores de entrada de unidad (UIB) y los disyuntores de entrada del conmutador estático (SSIB) de todos los SAI en la posición OFF (abiertos).
  5. Coloque los disyuntores de salida de unidad (UOB) y el disyuntor de aislamiento del sistema (SIB) en la posición OFF (abiertos).
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • Espere al menos 5 minutos antes de retirar la cubierta del SAI después de que se haya apagado la pantalla para permitir que los condensadores se descarguen por completo.
  • Mida siempre para detectar si hay tensiones eléctricas peligrosas en todos los terminales antes de trabajar en el SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.