990-6287B-006

Configurar los ajustes de salida

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Solo el personal capacitado que haya asistido al curso de formación obligatorio debe llevar a cabo modificaciones en los parámetros del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. avanzada > Config. salida.
  2. Defina el valor de Frecuencia de salida (Hz):. Elija entre 50 y 60 Hz.
  3. Defina el valor de Tensión salida (V):. Elija entre 380, 400 y 415 V.
  4. Defina la compensación de tensión de salida (%). Seleccione un valor entre –5 y 5.
  5. Pulse Guardar configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.