990-6290C-037

信号连接

辅助开关信号

注: 这些信号线均为 non-Class 2/non-SELV 线缆。
注: 要使用 Class 2/SELV 信号线,可将维修旁路断路器 MBB 连接到 J2。
接线端子 功能  
J14-1 维修旁路断路器 (MBB) 辅助开关
J14-2 信号接地 (GND)
J14-3 输出断路器(UOB) 辅助开关
J14-4 信号接地 (GND)
J15-1 静态开关输入断路器 (SSIB) 辅助开关
J15-2 信号接地 (GND)
J15-3 设备输入断路器 (UIB) 辅助开关
J15-4 信号接地 (GND)

反向馈电信号

注: 这些信号线均为 non-Class 2/non-SELV 线缆。

反向馈电 1:旁路时开启反向馈电保护

反向馈电 2:输入时开启反向馈电保护。

接线端子 功能  
J16-1 反向馈电继电器 1 共用
J16-3 反向馈电继电器 1 常开 (NO)
J16-5 反向馈电继电器 1 常闭 (NC)
J17-1 反向馈电继电器 2 共用
J17-3 反向馈电继电器 2 常开 (NO)
J17-5 反向馈电继电器 2 常闭 (NC)

EPO 信号

注: 这些信号线均为 Class 2/SELV 线缆。
接线端子 功能  
J1-1 EPO 输入接点常开 (NO)

EPO 常开 (NO)

EPO 常闭 (NC)

J1-2 +12 V
J1-3 EPO 输入接点常闭 (NC)
J1-4 +12 V

维修旁路断路器 (MBB) 信号

注: 这些信号线均为 Class 2/SELV 线缆。
注: 要使用 non-Class 2/non-SELV 信号线,可将维修旁路断路器 MBB 连接到 J14。
接线端子 功能  
J2-1 内部使用
J2-2 内部使用
J2-3 维修旁路断路器(外部 MBB)辅助开关
J2-4 信号接地 (GND)

电池信号

注意
小心设备损坏
电池断路器接点驱动电路 J3、J4-1 和 J4-2 可为欠压脱扣线圈或分路脱扣线圈提供最大 +24 VDC 250 mA 的电流。如果超过此值,可能会损坏 UPS。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: 这些信号线均为 Class 2/SELV 线缆。
接线端子 功能  
J3-1 电池继电器 1 常闭 (NC)*
J3-2 电池继电器 1,信号接地 (GND)
J3-3 电池继电器 2 常闭 (NC)*
J3-4 电池继电器 2,信号接地 (GND)
J4-1 电池继电器 3 常闭 (NC)*
J4-2 电池继电器 3,信号接地 (GND)
J4-3 BB1 辅助开关
J4-4 信号接地 (GND)
J5-1 BB2 辅助开关
J5-2 信号接地 (GND)
J5-3 BB3 辅助开关
J5-4 信号接地 (GND)

输入接点信号

注: 这些信号线均为 Class 2/SELV 线缆。
接线端子 功能  
J6-1 输入接点 1,通过显示屏选择功能
J6-2 输入接点 1,信号接地 (GND)
J6-3 输入接点 2,通过显示屏选择功能
J6-4 输入接点 2,信号接地 (GND)
J7-1 输入接点 3,通过显示屏选择功能
J7-2 输入接点 3,信号接地 (GND)
J7-3 输入接点 4,通过显示屏选择功能
J7-4 输入接点 4,信号接地 (GND)
J8-1 输入接点 5,通过显示屏选择功能
J8-2 输入接点 5,信号接地 (GND)
J8-3 输入接点 6,通过显示屏选择功能
J8-4 输入接点 6,信号接地 (GND)

输出继电器信号

注: 这些信号线均为 Class 2/SELV 线缆。
接线端子 功能  
J9-1 输出继电器 1,常开 (NO)
J9-2 输出继电器 1 共用
J9-3 输出继电器 2,常开 (NO)
J9-4 输出继电器 2 共用
J10-1 输出继电器 3,常开 (NO)
J10-2 输出继电器 3 共用
J10-3 输出继电器 4,常开 (NO)
J10-4 输出继电器 4 共用
J11-1 输出继电器 5,常开 (NO)
J11-2 输出继电器 5 共用
J11-3 输出继电器 6,常开 (NO)
J11-4 输出继电器 6 共用
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?