990-6392E-037

本产品中使用的符号

接地符号。

保护性接地/设备接地导线符号。

直流电符号,也称为 DC。

交流电符号,也称为 AC。

正极符号,用于标识辅助或发电(直流电)设备的正极接线端子。

负极符号,用于标识辅助或发电(直流电)设备的负极接线端子。

电池符号,

静态开关符号,用于标识负载开关(用于在无活动部件的情况下连接或断开负载的电源)。

AC/DC 转换器(整流器)符号,用于标识 AC/DC 转换器(整流器),对于用电设备,则为电源插座。

DC/AC 转换器(逆变器)符号,用于标识 DC/AC 转换器(逆变器),对于用电设备,则为电源插座。

输入符号,用于标识输入接线端子(如需区分输入和输出)。

输出符号,用于标识输出接线端子(如需区分输入和输出)。

隔离开关符号,用于标识开关式隔离装置。

断路器符号,用于标识断路器式隔离装置(用于保护设备免受短路或重载电流影响)。它会在电流超限时断开电路。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?