990-6392E-037

带并联维修旁路面板的 Easy UPS 3S 系统概述

UIB 设备输入开关
SSIB 静态开关输入开关
UOB 设备输出开关
MBB UPS 维修旁路开关
SIB 系统隔离开关
外部 MBB 外部维修旁路开关
注: 在带有外部维修旁路开关(外部 MBB)的并机系统中,必须将 UPS 维修旁路开关 (MBB) 用挂锁锁定在断开位置。

Easy UPS 3S 单市电系统

Easy UPS 3S 双市电系统

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.