990-6392E-037

挂墙安装

小心
小心人身伤害和设备损坏
  • 安装维护旁路面板的墙壁或机架应结构稳固且足以支持设备的重量。
  • 使用适合墙壁/机架类型的五金件。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  1. 松开螺钉并打开内门。
  2. 在墙上的四个标记处钻孔并安装固定螺栓。
  3. 将维护旁路面板固定到墙上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?