990-6392E-037

环境

  工作 存放
温度 0 °C ~ 40 °C -25 °C ~ 55 °C
相对湿度 5 - 95% 无冷凝 10 - 80% 无冷凝
防护等级 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?