990-6392E-037

Easy UPS 3-Phase Modular 的规格

在 Easy UPS 3-Phase Modular 系统中,E3MBP60K400H 可用作单机维修旁路面板或并联维修旁路面板。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?