990-91460C-023

Installasjonsprosedyre for Galaxy VL UPS med kabinett for nedre kabelinnføring

MERK: Alle strømkabler og signalkabler kan føres gjennom kabinettet for nedre kabelinnføring og koples til UPSen.
  1. Montere seismisk forankring med Galaxy VL UPS (valgfritt).
  2. Gjør ett av følgende:
  3. Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til strømkablene og signalkablene, og for å fullføre resten av installasjonen.
For flytting eller avvikling av kabinettet for nedre kabelinnføring etter at installasjonen er fullført, se Avvikle eller flytte kabinettet for nedre kabelinnføring til et nytt sted.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.