990-91460C-018

ボトムエントリーキャビネット付きGalaxy VL UPSの設置手順

注記: すべての電源ケーブルと信号ケーブルは、ボトムエントリーキャビネットを経由してUPS内に接続することができます。
  1. 耐震アンカーのGalaxy VL UPSへの取り付け(オプション)
  2. 次のいずれかを実行します。
  3. UPSの設置マニュアルに従って、電源ケーブルと信号ケーブルを接続し、UPSの設置を完了します。
設置済みのボトムエントリーキャビネットの移動と撤去については、ボトムエントリーキャビネットの撤去または新しい場所への移動を参照してください。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.