990-91460C-004

Installationsprocedure for Galaxy VL UPS med skab til kabelføring nedefra

BEMÆRK: Alle strømkabler og signalkabler kan føres gennem skabet til kabelføring nedefra og tilsluttes i UPS'en.
  1. Monter det seismiske forankringsbeslag på Galaxy VL UPS (valgmulighed).
  2. Gør et af følgende:
  3. Følg UPS'ens monteringsmanual for at forbinde strømkablerne og signalkablerne og for at afslutte resten af UPS-installationen.
Se afsnittet Tag skabet til kabelføring nedefra ud af drift eller flyt det til en ny placering, hvis du skal flytte skabet til kabelføring nedefra eller tage det ud af drift, efter installationen er fuldført.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.